This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:在 DSS 脚本中关闭精确到周期的跟踪的方法

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/607415/ccs-ccstudio-way-to-turn-off-cycle-accurate-tracing-in-dss-scripting

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

是否有方法在 DSS 脚本中关闭精确到周期的跟踪? 我在文档中找不到 Set 属性方法、如.setProperty ("buffer size"、"64KB")或类似的方法。 是否可以从 javascript DSS 脚本执行此操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不完全确定"精确到周期的跟踪"是什么意思、但是如果您想禁用 DSS 跟踪、只需注释掉行即可:
    script.traceBegin (XMLlogFile、"DefaultStylesheet.xsl");

    否则、您可以将跟踪日志设置为
    script.traceSetConsoleLevel (TraceLevel.off)
    script.traceSetFileLevel (TraceLevel.off);

    这有帮助吗?
    此致、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉斐尔


    感谢您花时间回答我的问题。 我没有很好地解释自己、让我再试一次。 当您选择硬件跟踪时、在硬件跟踪分析配置对话框中有一个名为"高级设置"的按钮。 在单击上述按钮时出现的高级属性对话框中、在接收器窗格下的硬件配置->接收器设置->接收器下、有一个名为"使用精确的周期跟踪"的设置。 是否有办法在 DSS 脚本中关闭此功能? 在 DSS 中运行跟踪时、默认设置似乎是将其保持打开。


    随附的是 GUI 配置的屏幕截图。 我不想在 GUI 中、而是在脚本中关闭红色突出显示的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否得到了答案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前还没有