This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642:与 CCS 中的外部代码通信

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/610078/ccs-awr1642-communicating-with-external-code-from-ccs

器件型号:AWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想知道我是否有任何方法可以使用 CCS 中的演示代码与我的外部 C++代码进行通信?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的"外部 C++代码"在什么上运行?

    通常的答案是肯定的、只需使用串行 UART 连接即可。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    外部 C++代码正在使用 OpenCV 等其他库,我无法将其植入 CCS。
    根据您关于使用串行 UART 连接的建议、通过使用串行 UART、我们只能获取原始数据。 是否有办法处理它? 例如,我只是想知道被检测到的对象的数量,它是 numDetObj 还是被检测到的对象的 x,y 坐标?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Amol、

    您可以通过 UART 获取对象信息。 如果您在以下目录中查阅 SDK:

    C:\ti\mmwave_sdk_01_00_00_05\packages/ti\demo\xwr16xx\mmw\docs\doxygen\html

    您将找到一个名为'index.html'的文件。 在本文档中、底部附近有一个名为"发送到主机的输出信息"的部分。 在本节中、您可以找到发送到 UART 的输出数据包结构、该结构包含检测到的对象数量以及每个对象的相关信息、这些信息存储在 MmwDemo_detectedObj 结构中。

    此致、

    Adrian