请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
我当前使用 C55BootImage.exe GUI 程序将.out 文件转换为.bin 文件、以将应用程序代码刷写到闪存中。
是否有办法将此程序(也接受命令行参数)无缝集成到 CCS12中,建议的十六进制实用程序与下面所示的相似??

是否可以用 C55BootImage.exe 程序替换上面的“command”条目(或更改 path 变量)并提供所需的 IN/OUT 参数等? 只是想知道这是否可行???
谢谢、Mike