Other Parts Discussed in Thread: C2000-CGT
您好!
由于合规性原因、我们正在 Windows 工作站上实施 FIPS 加密。
在一个开发人员从 Windows 10迁移到 Windows 11之后、我们注意到他的编译时间呈爆炸式增长。 从大约5分钟到超过1小时。
我们 清理了他的计算机格式、并且编译速度仍然很慢。
我们将 CCS 和编译器更新为最新版本、但速度仍然很慢。
在 Windows 注册表中手动禁用 FIPS 模式可恢复快速速度。
我们构建了一个快速 HelloWorld 项目(随附)、在禁用 FIPS 的情况下编译需要5秒、在启用 FIPS 的情况下编译需要1m30秒。
已测试的受影响版本:
- Windows 11 (对于 Windows 10似乎可以)
- CCS 8.3.1和12.1.0
- C2000-CGT 18.1.4 LTS 和22.6.0 LTS
我不确定 CCS 所调用的 Windows 加密服务是什么以及用于什么目的。
我正在寻找一种权变措施 、允许 CCS 在强制执行 FIPS 模式时正常编译。
谢谢!
e2e.ti.com/.../FIPSproblem_2D00_ProjectAndSystemInfo.zip