器件型号:DRV8301-HC-C2-KIT
工具/软件:Code Composer Studio
你好、过得怎么样? 我需要您的帮助、因为我们在尝试正确旋转电机时遇到了问题。
这是我们的配置:
-
评估 电路板:DRV8301-HC-EVM D 版
-
嵌入式电路板:TMDSCNCD28069MISO
-
电机:PMSM 类型、7对极、700kV
-
电源:12V
我们已根据 InstaSPIN 项目和实验室用户指南、"motorware_selecting _user_variables"电子表格以及固件中的注释提供的信息设置 user.h 文件。 但在那里我们发现了一些相互矛盾的数据,我们有几个疑问。
具体而言、问题是电机无法以我们需要的速度旋转(超过6 krpm)、因为 IDE 崩溃。 通过使用另一组参数、问题是设置的速度与实际速度之间没有关系。 在这里、我附加了两个 user.h 文件(USER_R 和 USER_L)。
非常感谢。
此致、
卢西亚诺