主题中讨论的其他器件: PGA970、 TMDSEMU110-U、 CCStudio、 PGA900
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在尝试启动 PGA970EVM 并使其运行、但失败不可避免。 配置为:
- CCSv8 (最新更新)
- TI v18.14.LTS 编译器
XDS110
- PGA970 FW_Release_1_5_Generic
按照 sldu025中的步骤尽可能的密切地执行操作、我可以构建代码、但会收到警告:
警告:PGA970.OUT (.text)部分用2填充、大小为2404、以满足要求
根据指令设置目标配置、测试连接成功无问题。 但是、当我尝试将代码启动到目标(调试或启动配置)时、我会看到以下错误:
Cortex_M0_0:初始化仿真器时出错:(错误-1006 @ 0x0)内部错误:无法分配内存。 重新启动应用程序。 如果错误仍然存在、请报告错误。 (仿真包8.0.903.4)
有人对警告的原因以及错误-1006的原因有任何看法?
垫