工具/软件:Code Composer Studio
不确定这是否与原始问题相关、但注意到 CCS 8.3未填充编译器中的预定义符号、因为 C/C++ General -> Paths and Symbols -> Symbols 下的高级工程属性内置值列表为空。 例如:
而对于 CCS 8.2、编译器中的预定义符号会被填充:
注:
a:工作区似乎没有问题、因为可以在 CCS 8.2和8.3中打开同一工作区、并且只有 CCS 8.3无法显示内置符号。
B. C2000和 ARM 编译器以及多个项目都出现了这个问题。
c.在 Windows 和 Linux 下 CCS 8.3出现问题。