This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RF430F5144C-Q1:RF430F5155:无调试运行位测试不起作用

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/757999/ccs-rf430f5144c-q1-rf430f5155-in-debug-free-run-bit-test-doesn-t-work

器件型号:RF430F5144C-Q1

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生/女士

我在使用 CCS 时遇到与该汇编器指令相关的问题:bit.W  #2、&Port_J_PJIN。 如果我自由运行调试器、系统将始终保持在该指令中。 当我停止执行并且我逐步执行时、它可以正常工作并且进入下一条指令。 停止后、我可以在寄存器窗口中看到涉及的位为低电平。

我不明白哪一个可能是根本原因。 我无法使用新版本进行编译、因为我的项目中有一些在 coff (*。obj)中编译的库。

嵌入式:CCS8

编译器:MSP30 v4.4.8

操作系统:Windows 10。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emanuele、您好!

    我已通知我们的专家这一情况,但他目前已不在办公室,请原谅这一延误,并预计下周将收到信函。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、在您回复我进行了 dome 测试时、我看到的是、当我调用 SPI 例程库时、系统会无限期地等待位变为低电平、 但是、当我停止它并逐步执行时、该位为低电平(正如我预期的那样)、并且例程运行无问题。 我没有有关此库的源代码(不仅是此代码)。 它们已使用 CCS 编译之前的版本(CCS 5.5.x 之前)我已下载旧版本、但 CCS 没有该微控制器。

    此致、

    Emanuele  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    我已经解决了这个问题。 感谢您的支持。 我获得了使用旧版 CCS 的补丁(CCS 5.5.x 与此微控制器配合使用)、现在一切都正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emanuele、您好!

    啊、很高兴听到这个问题、因为我们正在讨论这个问题、但尚未找到解决方案、因为我们以前没有遇到过这样的问题、因此不确定根本原因是什么。 感谢您的介绍。