This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:XDS110连接错误

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/758447/ccs-xds110-connection-error

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我最近使用一些 xds110进行了大规模生产。 Xds110突然不起作用。

 其他器件在同一电路板上工作。 XDS100v3也能正常工作。

我检查 了以下链接中的常见错误。

我检查了使用 XDS 仿真包的测试连接。

***** CCS 测试连接结果*****

[开始:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0]

执行以下命令:

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性

[结果]


---- [打印电路板配置路径名]---------------

C:\Users\user\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
   TI\2\0\BrdDat\testBoard.dat

---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

此实用程序已选择100或510类产品。
此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
库构建日期为 "2017年11月6日"。
库构建时间为'10:36:36'。
库软件包版本为'7.0.100.0'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为'5'(0x00000005)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
控制器是具有 USB 接口的 XDS110。
从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
该软件配置为 XDS110功能。
控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'-233'(0xffff17)。
标题为"SC_ERR_PATH_Broken (SC_ERR_PATH_COMPLETE")。

说明如下:
JTAG IR 和 DR 扫描路径不能循环位、它们可能会损坏。
尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
目标的 JTAG 扫描路径似乎已断开
卡在一个或卡在零的故障。

[结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Remony、

    您参考的页面中已记录了我们针对此类错误推荐的所有故障排除技巧。 请注意、该文档的最新版本位于以下链接 :http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    [引用 user="Remony"> 其他器件在同一电路板上工作。 [/报价]

    是否使用外部 XDS110调试探针? 您是否意味着一个 XDS110不工作、而另一个 XDS110在同一电路板上工作? 同一调试探针以前工作过、但突然停止工作了吗? 是否可能存在某种缺陷?

    另一方面、如果 XDS110在 Launchpad 上工作、但在您的定制板上工作、请查看 此主题 以了解一些可能有所帮助的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我英语不好。

    我将使用一些外部 XDS110调试探针。

    是的、一 个 XDS100不工作、而其他 XDS100在同一电路板上工作。

    之前使用的同一调试探针工作、但突然停止工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、但它听起来好像 XDS110有某种程度的损坏和/或不再工作。 如果您是从经销商处购买的、您可以与经销商核实他们是否有维修或更换政策。 除此之外、很遗憾、我们还没有其他可做的事情来提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我如何分析损坏的原因吗?

    我需要避免同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有用于分析损坏原因的具体参考、但一些一般建议是遵循行业标准 ESD 处理、供电指南等