This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138064:PWM1引脚?10kHz 通过计算,μ s、但在 UCD3138064 μ s 中测量输出为9.89KHz

Guru**** 2930850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/758095/ccs-ucd3138064-pwm1-pin-output-10khz-by-calculate-but-measure-output-is-9-89khz-in-ucd3138064

器件型号:UCD3138064

工具/软件:Code Composer Studio

TimerRegs.T16PWM1CMP0DAT.bit.CMP_DAT = 1562;//重置计数器的值  //1000/(1/15.625M*1562)=10K

测量 PWM1引脚输出为9.89KHz,误差率为(10-9.89)/10=1.1%。

正常误差范围?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在-40/+125°C 的整个温度范围内、振荡器频率的容差高达+/-4%

    在室温下、偏差应更低、上述1.1%的偏差是非常合理的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果上述问题已解决、请将此帖子的状态设置为已解决。

    此致、