This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RF430FRL152H:在430UIF 中对 RF430FRL152H 进行编程的引脚是什么?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152HEVM, RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/756872/ccs-rf430frl152h-what-are-the-pins-uesd-to-program-rf430frl152h-in-430uif

器件型号:RF430FRL152H

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我根据 TI 手册(RF430FRL152HEVM)设计 PCB。 我知道在对 RF430FRL152H 进行编程时、JTAG 信号电压应更改为大约1.5V。

我只在430UIF 编程工具中使用5个引脚。 它们是 TMS、TCK、TDO、TDI 和接地。 但是、当我想在 CCS 中调试 RF430FRL152H 时。 它显示接口通信错误。

那么、在 CCS 和 RF430FRL152H 之间的通信过程中、我是否错过了一些关键引脚? 如果 JTAG 电压变化被移动、这是否正常?  或者、是否有一种方法可以 在不发生电压变化的情况下对 RF430FRL152H 进行编程、例如可以通过 tiself 来提供电压变化的独立编程工具?

感谢你的帮助。