This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:CC2650板不广播

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/758973/ccs-cc2650-cc2650-board-does-not-advertising

器件型号:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

cc2650 Launchpad 不会在 BLE Scanner 应用上进行广播。 我在未进行任何编辑的情况下构建了 project_zero.c 项目、并且无法在 BLE Scanner 应用上看到广播

电路板工作正常我不知道它是怎么突然停止工作的。 现在我无法获得任何项目的广告。 项目均不起作用、无法获取广播。

我已经尝试了 simpleBLEperipheral、project_zero 和 irgeneration 示例,但没有任何作用。

我在控制台上也没有收到任何错误。 程序调试并成功编译、但仍不进行广播。

有人知道为什么会发生这种情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的是哪款 SDK? CCS 版本? 有时、如果项目未在正确的环境中运行、您可能会遇到如上所述的问题。 对于最新的 SDK (BLE_SDK_2_02_02_25)、请验证您使用的是 CCS 版本7.4.0 (内部版本15或更高版本)和 TI ARM 编译器16.9.4.LTS。

    此外、您能否尝试使用其他手机、或者使用其他应用程序(LightBlue)? 您是否在其他 LaunchPad 上遇到此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 6.2、 ble_sdk_2_02_01_18、 tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_01_08

    我正在使用的这些版本。  

    此外、我认为该程序不会闪入板中。 因为我没有看到任何数据出现在 Putty 上。  

    这是否是板载硬件故障?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题已解决。 这得益于 BLE SDK
    我再次安装了它、然后首先构建堆栈、然后再构建应用。 现在它起作用了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴听到您解决了这个问题! 如果您有任何后续问题、请告诉我!