This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RF430FRL152HEVM:RF430FRL152HEVM

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152HEVM, RF430FRL152H, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/757699/ccs-rf430frl152hevm-rf430frl152hevm

器件型号:RF430FRL152HEVM
主题中讨论的其他器件: RF430FRL152HTRF7970A

工具/软件:Code Composer Studio


我是韩国光云大学的学生柳茂京。



您发送电子邮件的原因如下:



我们使用您的产品 RF430FRL152HEVM 电路板和 TRF7970AEVM 读取器。



我们还提供传感器 BoosterPack 和 MSP_FET 闪存仿真器。



我们需要创建 GUI 程序。



为此、我们需要从 RF430FRL152获取采用 txt 文件格式的 ADC 值。



此外、我想实时获取它(在本例中、txt 数据将累加)、并将其提供给我们的 PC



我使用 Code Composer Studio 8编辑程序。



我们想知道如何在 PC 上以 txt 文件的形式查看 ADC 值。


我们有用于 SPI 通信和 UART 通信的 CCS 示例程序。

  http://www.ti.com/lit/zip/sloc300、

  www.ti.com/lit/zip/sloc252。

问题如下。

当您将公司提供的项目文件编译到 CCS 中时(生成并单击启动所选配置按钮)

可以在"不可配置"选项卡上找到的地址和从主函数调用的相应值吗?

如果是、我可以通过调用 main.c 中的 SPI.h、然后调用函数来接受来自 SPI 通信的 ADC 值吗?

请回答。 Mookyoung。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Moo KYoung、

    我真的不理解您在这里的问题、但如果您想从头开始制作新的 GUI、则需要了解 TRF7970AEVM 如何与 RF430FRL152H 进行通信、以及 TRF7970A 的主机 MCU 如何控制程序流。 这是一个非常先进的应用、需要您花费大量时间和精力。 如果是针对学校项目、您应该尝试使用我们按原样提供的资源。