This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSCNCD28335:#39;程序"make"在路径中找不到#39;

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/758784/ccs-tmdscncd28335-program-make-not-found-in-path

器件型号:TMDSCNCD28335

工具/软件:Code Composer Studio

我正在努力将 CCS 5.0项目放入 CCS 8.0中

我对 CCS 相当陌生、但能够在 CCS 8中运行一些示例程序并进行修改、编译和程序、而不会出现任何问题。

当我构建 CCS 5.0项目时、我得到以下错误

说明 资源 路径 位置 类型
在路径 C1S01710-Rev05_Modified   C/C++ problem 中找不到程序"make"

也是一个警告

此工程是使用当前未安装的编译器版本创建的- 6.4.6 [c2000]。

如果我查看构建选项...  我无法选中之前在此用户论坛中建议的"使用默认编译命令"。

相反、除非我单击"Variables"按钮、否则它会停留在命令"make"上。

如果我查看作为选项的新编译变量、则没有一个看起来是有效的。

我尝试输入 CCS 8.0 示例程序使用的编译器(我认为 gmake 无效)

${CCS_UTILS_DIR}/bin/gmake–k

但是、即使这样也会产生编译器不存在的错误

我尝试添加 utils 目录、但也不幸运(在环境变量下)

https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/189971

在我的情况下、它是以下目录:C:\ti\ccsv8\utils

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将编译器(显示通用编译器选项)更改为 TI v18.1.1LTS。 现在允许我检查使用默认编译器选项。 但是,我仍然收到错误:gmake:***[C1S01710 -版本- 05.obj]错误1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Jim Mac">如果我查看构建选项...  我无法选中之前在此用户论坛中建议的'Use default build command'。.

    这是关键问题。 您确实希望它使用默认编译命令并自动生成 makefile。 在将较旧的项目迁移到较新的 CCS 期间、可能会发生一些混乱。 项目迁移过程大部分时间都有效、但并不总是完美的、有时需要进一步手动调整。

    请再次尝试将项目导入到新的工作区中。 如果这没有帮助、并且工程的设置不是太大或复杂、则最好在 CCSv8中创建一个新工程并将 CCSv5工程中的所有文件和选项复制到其中。