This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8312-C2-KIT:紧急问题:将工程导入 CCS

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/754879/ccs-drv8312-c2-kit-urgent-problem-importing-project-into-ccs

器件型号:DRV8312-C2-KIT

工具/软件:Code Composer Studio

HIE 所有人、  

非常感谢您的回答。   

我正在将现有工程导入到 CCS 版本:6.0.1.00040、但 CCS 无法识别该工程。 我尝试刷新它、但未成功。 我可以打开该文件夹中的每个文件、但不能打开项目。  

主文件夹包含 .project、 .cssproject 和.cproject 文件以及 C 语言中的一些其他文件。但是、在我的文件夹中、文件类型(.project、 .cssproject 和.cproject)是 XML、这很奇怪。  

您知道如何导入项目吗?

非常感谢。  

最好  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mas、
    .*项目文件采用 XML 格式,因此这不是意外的。

    您是如何导入项目的? 任何其他详细信息、如任何错误消息等都将有所帮助。 如果您可以提供一个小型、可重现的测试用例(项目本身)、那就更好了。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Ki、

    非常感谢您的留言。

    它没有任何错误。  我正在尝试像从现有项目中导入所附的图一样导入它! 但它不 显示任何可选内容。   

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的项目文件夹在哪里? "Mas"子文件夹中? 如果是、请压缩并附加您的项目文件夹、以便我可以检查它们。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈,因此这个问题已经解决了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    谢谢、
    Ki