工具/软件:TI C/C++编译器
大家好、
我在构建项目时遇到以下错误。 在我收到此错误后、我会收到一些错误、但我以前没有得到这些错误(即使使用了完美工作的代码、即以前备份的代码)。
TMS320C2000 C/C++ Codegen v6.4.12遇到问题、需要关闭。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。
没有卸载 CCS Studio 的情况下是否有任何方法。 我使用的是 CCS 6.2.0
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI C/C++编译器
大家好、
我在构建项目时遇到以下错误。 在我收到此错误后、我会收到一些错误、但我以前没有得到这些错误(即使使用了完美工作的代码、即以前备份的代码)。
TMS320C2000 C/C++ Codegen v6.4.12遇到问题、需要关闭。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。
没有卸载 CCS Studio 的情况下是否有任何方法。 我使用的是 CCS 6.2.0
此症状...
[引用用户="Vamshi Krishna Jakkula"]我遇到了一些错误,但我以前没有得到这些错误(即使使用了完美的工作代码,即以前备份的代码)。
(笑声) 让我认为您的编译器安装在某种程度上已损坏。 不要重新安装所有 CCS、只需重新安装编译器即可。 这一过程很简单。 问题编译器当前位于类似...的目录位置。
C:\ti\ccsv6\tools\compiler\ti-cgt-C2000_6.4.12
将该目录重命名为其他内容。 然后、按照文章 编译器安装和选择中的说明、重新安装版本6.4.12。
如果这不起作用、那么对于导致编译器崩溃的源文件、请发送测试用例、如文章 如何提交编译器测试用例中所述。
谢谢、此致、
乔治
我讨厌承认我以前从未见过你的情况。 这意味着、我推荐的任何修复方法都不是一个肯定的问题、而只是一个有教育意义的猜测。
一般经验法则... 在对编译器安装目录进行任何更改之前、请务必先关闭 CCS。 当您再次启动 CCS 时、它会检查可用的编译器、并使用找到的内容更新其内部数据库。
[引用 user="Vamshi Krishna Jakkula"]以前安装的编译器无法正常工作
关闭 CCS。 删除有问题的编译器目录。 启动 CCS。 然后使用 CCS 重新安装所需的 CCS。
如果失败、那么我恐怕重新安装所有 CCS 是最佳答案。
谢谢、此致、
乔治