This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28377S:TMS320C2000 C/C++ Codegen v6.4.12遇到问题并需要关闭。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/757096/compiler-tms320f28377s-tms320c2000-c-c-codegen-v6-4-12-has-encountered-a-problem-and-needs-to-close-we-are-sorry-for-the-inconvenience

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、

                      我在构建项目时遇到以下错误。 在我收到此错误后、我会收到一些错误、但我以前没有得到这些错误(即使使用了完美工作的代码、即以前备份的代码)。

TMS320C2000 C/C++ Codegen v6.4.12遇到问题、需要关闭。  由此给您带来的不便、我们深表歉意。

没有卸载 CCS Studio 的情况下是否有任何方法。 我使用的是 CCS 6.2.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此症状...

    [引用用户="Vamshi Krishna Jakkula"]我遇到了一些错误,但我以前没有得到这些错误(即使使用了完美的工作代码,即以前备份的代码)。

    (笑声) 让我认为您的编译器安装在某种程度上已损坏。  不要重新安装所有 CCS、只需重新安装编译器即可。  这一过程很简单。  问题编译器当前位于类似...的目录位置。

    C:\ti\ccsv6\tools\compiler\ti-cgt-C2000_6.4.12

    将该目录重命名为其他内容。  然后、按照文章 编译器安装和选择中的说明、重新安装版本6.4.12。

    如果这不起作用、那么对于导致编译器崩溃的源文件、请发送测试用例、如文章 如何提交编译器测试用例中所述。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

                            安装最新的编译器版本即 ti_cgt_c2000_16.9.9_LTS 即可解决我的问题。 但以前安装的编译器无法正常工作。 如果我尝试卸载它们、则会出现以下错误、此情况与 Code Composer Studio 6.2 (现在可以正常工作的 CCS)相同。  如果将来出现此问题、该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果卸载程序不起作用、您可以删除包含不起作用的编译器版本的目录
    并再次安装所需的版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我讨厌承认我以前从未见过你的情况。  这意味着、我推荐的任何修复方法都不是一个肯定的问题、而只是一个有教育意义的猜测。   

    一般经验法则... 在对编译器安装目录进行任何更改之前、请务必先关闭 CCS。  当您再次启动 CCS 时、它会检查可用的编译器、并使用找到的内容更新其内部数据库。   

    [引用 user="Vamshi Krishna Jakkula"]以前安装的编译器无法正常工作

    关闭 CCS。  删除有问题的编译器目录。  启动 CCS。  然后使用 CCS 重新安装所需的 CCS。   

    如果失败、那么我恐怕重新安装所有 CCS 是最佳答案。

    谢谢、此致、

    乔治