This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2809:ROV 工具在 CCS 8.2上不工作

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/756602/ccs-tms320f2809-rov-tool-is-not-working-on-ccs-8-2

器件型号:TMS320F2809

工具/软件:Code Composer Studio

ROV 工具对我来说不起作用。 我已经尝试了下一个:

1.工具-> ROV Classic

我得到:  

发生错误。 有关更多详细信息、请参阅错误日志。
com.ti.dvt.symbolmanager.ISymbolPackage.getSectionAddress (i) J

2.工具->运行时对象视图。

我会看到"Connect target"窗口、我保留默认值( , Debugger),然后单击连接。

我得到下一个错误:
 错误:无法使用'comm=DSLite:0、wsPort=60518'启动 ROV::无法从'F:/ccviews/skandel_UPD_V4_00/Lumenis_PVOB/CommonSubsystemVol1/Scanner_DSP2809_AcuPulse/bin/EmbDebug/ScannerEmbedded.out 提取 RTSC 配置包路径。

我出了什么问题?

在 CCS 6.2上、ROV 对我来说很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sara、

    ROV Classic 在 CCSv8.2中不工作。 有几个解决此问题的选项。 第一个选项是在 CCS 中运行更新工具、它将找到一组与 DVT 相关的更新。 请安装这些组件。

    另一个选项是安装最近发布的 CCSv8.3。 ROV Classic 在该版本中工作。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我更新到了 v8.3、ROV 经典版现在可以正常工作。但是、Runtime Object 视图仍然无法连接到:
    错误:无法使用'comm=DSLite:0、wsPort=55012'启动 ROV:无法从<...>'*out'中提取 RTSC 配置包路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    较新的非经典工具要求程序为 ELF 格式。 当您使用 F2809时、您将需要使用 ROV Classic 工具。

    此致、
    John