This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:Code Composer Studio 8.3:不兼容的工作区

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/755370/ccs-ccstudio-code-composer-studio-8-3-incompatible-workspace

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已从 CCS 8.1更新为8.3 (单独安装)、并发现我无法再使用我的现有工作区:调试设置丢失。

在调试配置中、要加载的程序为空。

在闪存设置中、擦除扇区选择处于默认状态(选中所有扇区)。

在目标程序/存储器加载选项中、复选标记处于默认状态。

可能还有其他差异。

当使用 CCS 8.1打开同一工作区时、一切都很好-我的自适应设置仍然存在。

为了更深入地了解这一点、我更改了一个负载配置的调试设置、并找到了一些更改:

ATTR_DEBUGER_PROPERTIES 有一个新的密钥


尽管已经有一些现有密钥




ATTR_PROGRAM 也是如此:

新密钥


现有密钥



也许还有其他一些变化...

我真的必须调整我的所有调试配置(大约100!!)吗?
无法自动完成此操作?
为什么发行说明中没有记录这些更改?

请勿建议"在使用新 CCS 版本时、应始终从新工作区开始"、因为这对于更高数量的自适应设置和配置来说是不切实际的。

此致、

Stephan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stephan、
    我将 CCS 8.0中的工作区与 CCS 8.3结合使用、我对调试配置所做的自定义设置保留在8.3中。 也许我需要尝试8.1到8.3的迁移。

    您能否提供有关您的环境的更多详细信息? 也许可以分享生成启动配置的项目?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ki

    同事也会遇到此问题(从 CCS 7.x 更新)。

    我们将调试配置用作独立配置、而不是直接连接到工程。
    这些项目仍在那里。
    在独立调试配置中、我们有目标配置文件(保存在8.3中)、还有要加载/闪存的程序(具有绝对路径)和目标特定设置。

    从我上面描述的内容来看、在 Debug Configuration \.metadata\.plugins\org.eclipse.debug.core\.launches\*.launch 中、似乎只添加了新行-不采用现有的配置行。

    我不允许在此处提供项目、但可以根据需要向您发送*。launch 文件。

    此致、
    Stephan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有任何有关这方面的新闻吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能够重现与工程(存储在:\.metadata\.plugins\org.eclipse.debug.core\.launches 中)无关的调试启动的问题。

    我为此提出了一个错误。 跟踪 ID:CCSIDE-3468

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我将观察错误 ID。
    谢谢!

    Stephan