This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:读取存储器块时遇到问题

Guru**** 2769655 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28374S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/752334/ccs-trouble-reading-memory-block

主题中讨论的其他器件:TMS320F28374S

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

当我使用 XDS200将 SW IN 刷写到微控制 器时、我收到此错误。 我可以知道原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不可能以如此少的细节对问题进行任何评估。 控制器模型、您所使用的目标配置、如果这是开发套件或定制板、如果您有稳定的电源或复位电路等

    此外、通过搜索错误消息可以得到相关的讨论:
    e2e.ti.com/.../525987

    此致、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    很抱歉、我们提供了一些小信息。
    详情如下:
    控制器:TMS320F28374S、我们公司开发的控制板、但 TI 未开发该板。
    我在调试时没有遇到任何问题、但我不知道为什么会出现这种情况。 我可以在软件运行时看到所有变量。

    今天、我使用相同的软件和相同的目标配置、但这个问题不会出现。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    读取特定存储器块时出错可能是由于 JTAG 连接不稳定造成的-请检查下面参考中硬件检查清单的步骤7和8。 它们包含有助于隔离和诊断此类不稳定性的有用信息。

    software-dl.ti.com/.../ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。