This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:CCS/CODECMOSER v8.2.0.00007:"警告! 未连接到云服务器。"

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/757039/ccs-codecomposer-ccs-codecomposer-v8-2-0-00007-warning-not-connected-to-the-cloud-server

器件型号:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

 我的 Windows 10上安装了 CCS v8.2.0.00007。

我在2天内遇到连接到云服务器的问题。 我收到警告: "警告!  未连接到云服务器。 在离线模式下工作。"

我已尝试按照故障排除指南操作、因此选择"网络连接"并在"活动提供"下选择"本地"、我也尝试删除"Tirex"文件夹中的文件夹"本地服务器"文件夹。

我无法解决问题。 是否有任何关于如何解决此问题的想法?

非常感谢、

伊凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ivan、
    我们的云服务器出现问题。 我们正在调查。 我会在我自己获得这些信息时向您提供最新信息。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题已解决:
    e2e.ti.com/.../2797180

    谢谢
    Ki