This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LP5569:******* 无法在 CCS 上构建应用程序***** :回复:CCSv6.0.1错误:xdc.tools.configuro:错误:CAN#39;t find the platform package 'ti.platforms.tiva'

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/756582/ccs-lp5569-unable-to-build-application-on-ccs-re-ccsv6-0-1-error-xdc-tools-configuro-error-can-t-find-the-platform-package-ti-platforms-tiva

器件型号:LP5569

工具/软件:Code Composer Studio

您好、Aarti、

在使用 CCS 构建应用程序时、我们遇到了与此主题中提到的类似的问题。

但是、我们已根据您的回答进行了解决、但最终 attachment.e2e.ti.com/.../Error.docx 中出现了错误

我希望通过解决此错误、可以使应用程序构建完成。

请支持我们解决问题:

具体而言、我在计算机上的安装路径中搜索了库"fatfs.aem4f"、即  

C:/ti/simplelink_msp432p4_sdk_2_30_00_14/source/third_party/fatfs/lib、但我找不到它。

请帮助我们解决问题。

此致、

Ganesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅名为"fatsd_MSP_EXP432P401R_nortos_ccs"的示例、然后您将看到链接器指向以下位置:-l"third_party/fatfs/lib/ccs/m4F/fatfs.a"

    C:\ti\simplelink_msp432p4_sdk_2_30_00_14\examples\nortos\MSP_EXP432P401R\drivers\fatsd\ccs
    C:\ti\simplelink_msp432p4_sdk_2_30_00_14\source\third_party/fatfs\lib\ccs\M4F

    此致、
    Chris