This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2809:在以下期间发生内部错误:"job.cceideadapter"。

Guru**** 2528720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/756519/ccs-tms320f2809-an-internal-error-occurred-during-job-cceideadapter

器件型号:TMS320F2809

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在将程序加载到 DSP 时收到下一条消息:

在"job.cceideadapter"期间出现内部错误。
com.ti.dvt.symbolmanager.ISymbolPackage.getSectionAddress (i) J

到目前为止、它对我来说还是不错的。 我不确定是什么问题。 我唯一能想到的是、我尝试打开 ROV 但未成功、这是另一个有问题的问题(我可能打开另一个线程、因为它与此处无关)   
如果我关闭它、我可以正常工作、但没有 ROV。
如果我尝试使用 ROV Classic、我会得到"未加载程序或符号"。
我使用的是 CCS 8.2.0.00007  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sara、

    我认为这与您在另一个线程中报告的问题相同。 如果您在 CCSv8.2中更新了 DVT 或安装了8.3、则问题应得到解决。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 确实安装了 V8.3来修复它。