This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:Quot;Graph"能够更新其数据的频率如何?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/756542/ccs-tms320f28035-how-frequently-graph-can-update-its-data

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想监控 CCS 上由 graph 函数定义为全局变量的特定 RAM 数据。 我在下面进行了测试。

CCS 8.2

Windows 10

F28035控制卡

示例代码:C:\ti\c2000Ware_1_00_05_00\device_support\f2803x\examples\c28\adc_soc

修改了代码、删除了一个增量、以观察单个缓冲区、如下所示。

下面是 Voltage1[0]的 Graph 属性。

现在、信号发生器将1Hz 模拟正弦波输入到 F28035的 AIN4引脚。 下图显示了这种情况。

然后、输入慢于1/10的0.1Hz 信号、该图现在看起来很好。

它看起来最快的频率小于1Hz。 我想以超过1000Hz 或1KHz 的频率监控数据。 F28035的实际最大"采样率 Hz"是多少?

TI 是否有任何解决方案可供我们查询?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Uchikoshi、

    您是否知道在何处设置断点以更新图形? 由于 JTAG 通信引起的滞后、这个操作需要相当长的时间来完成(与 ADC 的速度相比)。

    这是使用缓冲区的主要原因、因为多个变量的批量数据传输比单个值的多次传输速度更快。 这样可以留出时间进行数据传输、并增加数据绘制无间隙的可能性。

    在这种情况下、您可以取消注释行250并设置用于更新图形的断点。 然后、您可以将 Acquisition Buffer 设置为10、这将导致图形工具读取从 Voltage1地址开始的十个16位有符号整数。

    此外、如果数组本质上是指针、则只需将"Voltage1"作为"Start Address"参数传递即可。

    实际上、图形可以在大约1/2秒的时间更新、在非常特殊的情况下、可以降到1/10秒。

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔