This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28030:更新后自动完成不搜索包含目录

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/754809/ccs-tms320f28030-autocomplete-not-searching-include-directory-after-update

器件型号:TMS320F28030

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已将我的 CCS 从版本7更新为版本8。 在包含上下文中、我的自动完成(控制空间快捷方式)不会像在 CCS 7中那样搜索项目中的包含目录、这是一个问题。

我返回并验证这不适用于我一直在处理的项目、该项目在 CCS 7中成功工作。

我将附上一张照片、其中显示我已将 C2000包含目录包含在我的项目中、并附上另一张屏幕截图、其中显示了包含中的自动完成选项。 如果我手动键入文件名并进行编译、编译器将找到文件、但自动完成功能不会。 是否有办法重新启用此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jonathan、
    这是我认为在 CCSv7中也存在的一个已知限制。 我刚刚在 CCSv7.4中尝试过它、但行为是相同的。 您使用的是 CCSv7的哪个版本? 您是否还能提供与 v7中的情况类似的工作屏幕截图?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我安装了7.1和7.2版。 遗憾的是、我无法提供这方面的屏幕截图、因为我在升级之前卸载了整个环境、试图通过 CCS 修复我的更新安装问题(我仍然有这方面的问题、但目前这不是问题)。

    我不知道这是对 CCS 更高版本的限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个问题、而不是限制、而是更有缺陷的行为。 奇怪的是,我现在能够让它工作。 您能否尝试重建索引以查看它是否有助于:
    software-dl.ti.com/.../ccs_project-management.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有骰子:(

    我很好奇您是如何开始工作的、哈哈
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我发现了我看到的行为上的差异。 源文件中的自动完成似乎按预期工作、而从头文件中自动完成则不工作。 仍在调查...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    既然您发现了这一点、我可以确认我看到了相同的行为。

    很有趣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jonathan -您能否确认该行为与 CCSv7的行为相同? 这就是我看到的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是,我不能。 我执行了全新安装8、并在升级之前删除了所有 CCS 内容。

    由于它在源文件中确实起作用、因此我可以注意我尝试将包含项放入的位置。 我将把该线程标记为 Resolved。 谢谢