This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SIMPLELINK-CC2640R2-SDK:SIMPLELINK-CC2640R2-SDK

Guru**** 2120640 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/756562/ccs-simplelink-cc2640r2-sdk-simplelink-cc2640r2-sdk

器件型号:SIMPLELINK-CC2640R2-SDK
主题中讨论的其他器件:CC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好  

我正在使用 simplelink cc2640r2d launchpad 进行 BLE 测试和示例程序开发。

我已为此离线下载了 CCS。

然后、我介绍了 CC26XX 无线模块的开发指南。 下面给出了相同的链接。 (链接1)

然后、根据我理解的文档、我需要 ble_sdk_2_02_02某个.exe 文件用于 BLE。 我下载了它并在我的窗口中执行。

然后、在使用 USB 电缆连接系统时为我的 Launchpad 调试项目时、我看到您选择的此模块与 CC2640R2F 不兼容的错误。  

我已经执行了这些步骤。

创建工作区。

1.确保 CCS 工作区路径不包含空格。

2.从开始菜单打开 CCS IDE。

3.选择 Project→Import CCS Project。

4.选择$BLE_INSTALL$\examples\cc2650em\simple_peripheral_ccs。 注意:这是 simple_peripheral 工程的 CCS 目录。 CCS 会发现两个项目(应用项目和堆栈项目)。

5.单击应用程序项目(取决于您的开发平台)和堆栈项目旁边的框以将其选中。

6.选择 Copy projects into workspace。

然后、在调试后、结果为错误。 然后我尝试了所有示例、结果都是相同的。

然后、我下载了开发人员指南文档中建议的 SmartRF 闪存编程器2、以刻录 Launchpad 中已经存在的十六进制文件。

则显示失败。 有错误(4)。

然后、我在 TI 网站上看到我们需要此 Launchpad 的简单链接 SDK。 该文件名为"simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28"。  

我下载此文件并尝试在 CCS 中打开一些示例。 然后、我看到在任何示例中都没有项目文件、其中只有".C"0文件。

当我在 dev.ti.com/tirex"中看到"simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28"的在线版本时、我看到这些示例中包含了所有项目文件。

是否有任何可能的方法可以下载这些项目文件供脱机使用。??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vaibhav、

    您可以在 以下位置下载 SDK:www.ti.com/.../SIMPLELINK-CC2640R2-SDK

    您如何尝试在 CCS 中打开示例?

    最好的方法是从 CCS 内的 Resource Explorer 中执行此操作。 您可以在此处浏览示例并将其直接导入到工作区中。 如果未安装 SDK、它将为您提供执行此操作的选项。

    如果问题是您运行 CCS 的计算机无法访问互联网、则可以从上面的链接下载 SDK、然后将其安装到您的计算机上。 您将无法使用 Resource Explorer 浏览示例、但可以转到"Project"菜单并选择"Import CCS Projects"。 然后、您可以将其指向 SDK 的安装位置、并让它发现示例项目。

    此致、
    John