This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:Ubuntu 18.04上的 CCS 安装问题

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/756358/ccs-ccs-install-problem-on-ubuntu-18-04

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试在 Ubuntu 18.04上安装 CCS 8.3.0.00009、但在安装过程中收到错误消息、我已附加安装 logs.e2e.ti.com/.../ccs_5F00_setup_5F00_8.3.0.00009_5F00_install.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    根据日志、安装 Linux ARM 编译器时会出现问题。 我将请我们的安装专家仔细查看日志。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您能否在/tmp 文件夹中查看任何 bitrock *。log 文件,进行压缩并将其发布在此处? 看起来 ARM 编译器安装失败、并且未将日志复制到您提交的 install_logs 文件夹。

    谢谢、

    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我再次尝试运行安装程序、这次运行正常、无论如何感谢您的帮助。