This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS App Center 服务器错误。

Guru**** 2544880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/755919/ccs-ccs-app-center-server-error

工具/软件:Code Composer Studio

CCS 版本:8.3.0.00009

Windows 10专业版

错误:

"很抱歉、我们无法访问 CCS App Center 服务器。 请检查您的互联网连接、然后按下此页面中的"重新加载"按钮。 或者、您可以使用"Browse"按钮导航到本地可访问的 CCS App Center 存储库(需要单独下载)。"

安装成功后、尝试连接到 App Center 以下载 适用于 C2000 DSP 的编译器。

尝试了其他讨论中提出的所有建议;运气不好。

已卸载/重新安装三次。

将 Web 浏览器选项更改为内部和外部。

已尝试本地、直接和手动网络连接选项。

有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clarence、

    让我们从获取所需的编译器开始、然后我们可以尝试修复应用中心。

    CCSv8.3.0包含用于 C2000的18.1.4 LTS 编译器。  您在寻找哪种编译器?

    我们可以执行一些操作来安装其他编译器。

    第一个选项来自 CCS (如果您使用应用中心时遇到的问题与从 CCS 访问互联网有关、这可能对您不起作用)

    在"帮助"菜单中、有一个选项可用于"安装代码生成编译器工具"

    选择此选项后、将显示可用更新的列表。  在顶部的筛选框中键入 c2000以筛选列表、使其仅为 C2000编译器。  默认情况下、它将为您显示每个编译器流的最新版本。  底部有一个选项、您可以取消选中该选项以使其显示所有版本。

    如果此方法不起作用、我们可以手动下载并安装编译器、然后让 CCS 检测到它。

    您可以在以下位置访问编译器安装包: http://software-dl.ti.com/codegen/non-esd/downloads/download.htm#C2000

    如果编译器安装在默认目录中、则 CCS 应在下次启动时自动发现它。  如果您在其他地方安装、您可以告诉 CCS 在此处查找位置:

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John、

    我确实使用"Code Generation Compiler Tools..."安装了编译器。 菜单命令。  让 App Center 运行将会更好、因为它为更新提供了一个用户友好界面。
    此致、
    Clarence。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我也可以看到应用中心问题。 我会追上这个。 它在8.2中仍然有效、因此我认为这是服务器上的必要文件尚未设置为8.3的问题。 希望这是一个快速修复。

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持。

    Clarence
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clarence、

    问题现已通过更新我们的在线文件得到解决。 我必须重新启动 CCS 才能获取新文件。 您能否尝试一下并确认它现在对您有效?

    谢谢、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John 干得不错、

    是的、它起作用了。

    再次感谢。

    Clarence