This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28022:CCS (v6)是否具有内置代码/项目版本控制?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/756017/ccs-tms320f28022-does-ccs-v6-have-built-in-code-project-version-control

器件型号:TMS320F28022

工具/软件:Code Composer Studio

CCS v6.1.3 Win7 32位 SP1

我已经编写了一些外部代码来捕获我的项目并进行存档、但我希望得到更多。

CCS 是否可以...

1) 1)可能点击菜单项、将我当前的开发阶段存档(冻结)到某个备份中? (更好的是、按某种计划执行此操作。)

2) 2)每次编译工程时递增版本号?

3) 3)如果我完全软管了我正在处理的版本、请回想一下旧版本?

谢谢、Mark。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    CCS/Eclipse 中的本地历史记录功能将存储文件保存之间的增量、但这并不是真正的版本控制替代方法。 要进行正确的版本控制、您确实需要另一个工具。 幸运的是、其中一些工具是免费的、它们确实与 CCS 很好地集成、因此您可以将项目添加到存储库中。 Git 可能是当今最常用的工具。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、John、谢谢。