主题中讨论的其他器件:OMAPL138、 MATHLIB
工具/软件:TI C/C++编译器
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
[引用 user="Jacek Szymczyk"]C:ti/ti-cgt-arm_16.9.4.ls/bin/armcl:找不到[/quot]
它是 ARM 编译器、请确保它在那里。
如果不存在:
-删除*16.9.4.LTS 目录
-从此处下载: software-dl.ti.com/.../download.htm
-安装 ti-cgt-arm_16.9.4.LTS。
如果存在:
-转至项目属性->链接的资源、然后选择路径变量选项卡
- CG_TOOL_ROOT 变量应指向编译器目录。
您好、Tom、
C:\ti\ti-cgt-arm_16.9.4.LTS 存在、但正如我在昨天的答复中注意到并稍后提到的、 C:ti\ti-cgt-arm_16.9.4.LTS 不存在。
我已经在 C:/ti/pdk_omapl138_1_0_6/packages ti/boot/SBL/makefile 的开头输入
导出 pdk_install_path=C:/ti/pdk_omapl138_1_0_6/packages
我略有改进:
使-C ./ti/boot/sbl all Board=lcdkOMAPL138 SOC=OMAPL138 bootmode=mmcsd
gmake[1]:输入目录`C:/ti/pdk_omapl138_1_0_6/packages/ti/boot/sbl
gmake[2]:输入目录`C:/ti/pdk_omapl138_1_0_6/packages/ti/boot/sbl
将 C:/ti/pdk_omapl138_1_0_6/packages/ti/boot/sbl/binary/lcdkOMAPL138/mmcsd/obj/sbl_main.o C:/ti/pdk_omapl138_1_0_6/packages/ti/boot/sbl/binary/lcdkOMAPL138/mmcsd/obj/sbl_rprc.o C:/ti/pdk_omapl138_1_0_6/packages/ti/boot/sbl/binary/lcdkOMAPL138/mmcsd/obj/sbl_mmcsd.o C:/ti/pdk_omapl138_1_0_6/packages/ti/boot/sbl/binary/lcdkOMAPL138/mmcsd/obj/sbl_soc.o C:/ti/pdk_omapl138_1_0_6/packages/ti/boot/sbl/binary/lcdkOMAPL138/mmcsd/obj/sbl_soc.o C:/ti/pdk_omapl138_1_0_6/packages/ti/boot/sbl/binary/lcdkOMAPL138/mmcsd/obj/sbl_slave_boot.o 链接到 C:/ti/pdk_omapl138_1_0_6/packages/ti/boot/sbl/binary/lcdkOMAPL138/mmcsd/bin/sbl.out ...
C:ti/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS / bin/armcl:未找到
gmake[2]:***[C:/ti/pdk_omapl138_1_0_6/packages/ti/boot/sbl/binary/lcdkOMAPL138/mmcsd/bin/sbl.out 错误127
gmake[2]:离开目录`C:/ti/pdk_omapl138_1_0_6/packages/ti/boot/sbl
gmaking[1]:***[全部]错误2.
gmake[1]:离开目录`C:/ti/pdk_omapl138_1_0_6/packages/ti/boot/sbl
gmake:***[SBL]错误2.
----
但是、正如您看到的、仍然存在格式错误的路径: c:ti/
我找不到吃“/”和“\”的东西
如果您/任何人都不知道如何在海草堆中找到这个针,请告诉我。
Jacek
尊敬的 Jacek:
看起来您使用的是最新版本的 Processor SDK。 PDK 应使用以下命令开箱即用:
> CD ~μ C/processor_sdk_rtos_omapl138
> setupenv.bat
> gmake PDK
如果这不起作用、请尝试执行"export SDK_INSTALL_PATH = C:/ti"并重新构建。
此外、请阐明您是否对任何 makefile 或 rules.make 进行了任何更改。