This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UNIFLASH:找不到 FET OSX

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/741197/ccs-uniflash-fet-not-found-osx

器件型号:UNIFLASH
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我一直在尝试让 Uniflash 和 CCS 在 Mac 上工作。 在 Uniflash 和 CCS 中、似乎系统无法正确识别 eZ-FET。 以下是 Uniflash 4.5中的调试日志、其中显示了某种调试堆栈错误。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/81/5531.uniflash_5F00_gui_5F00_debug_5F00_log.txt

当我运行 mspdebug 时:

bin munxu$./mspdebug utilb
MSPDebug 版本0.22 -用于 MSP430 MCU 的调试工具
版权所有(C) 2009-2013 Daniel Beer 
这是免费软件;请参阅复印条件的来源。 不
提供任何保证;甚至不提供适销性或特定用途适用性。
utilb:找不到 libmsp430.dylib:dlopen (libmsp430.dylib、1):找不到映像 

我现在一直卡在这一点上、已经多次卸载和安装了 CCS 和 Uniflash。 有关如何解决这些问题的任何指导都将非常有帮助、谢谢!

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Munan、您好!
    您是否更新到 Mojave? Mojave 和 MSP-FET 存在一个已知问题:
    e2e.ti.com/.../2705898

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈,因此这个问题已经解决了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    谢谢、
    Ki