This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:Code Composer、Motorware 与 GIT (续)

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/755824/ccs-code-composer-motorware-vs-git-continued

主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

只是为了澄清: 问题不是我们决定将工作区放在哪里、因为这是个人偏好。  设计此工具的工作方式时遇到的问题是、Code Composer 在您启动实验后放置修改后的文件、包括 Motorware 实验项目配置文件。  它没有完全将最终被修改的项目配置文件放入工作区。  如果 从头开始安装 Code Composer 和 Motorware、则必须再次手动对实验项目进行相同的更改。 当然、您可以在指定的文件夹中创建一个全新的项目、使用 GIT 来维护和复制该文件夹中的所有源文件。  但是、如果您想跟踪您对 GIT 实验室所做的更改、则不能将安装了 Motorware 的整个 TI 文件夹置于 GIT 控制之下。  另外、尝试从 motorware 中提取所有必要的文件并将其放置在 GIT 更容易维护的位置也不值得、因为它会混淆 Code Composer。  在我看来、motorware 或 C2000下的文件应视为只读文件、写入的任何文件都应存储在可以使用 GIT 等源代码控制管理的位置。  Motorware 和 C2000文件夹应仅随 TI 更新而更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您不是唯一提出此问题(或类似问题)的人。 问题是 Motorware 软件包和示例项目的结构。 实验项目几乎仅使用原始源文件的链接。 CCS 仅在工程导入到工作区中时才会在工程文件夹(非链接文件)内创建源文件的副本。 因此、如果您希望(或需要)更改这些链接的源文件、但保留原始副本、这是一个问题。 与您一样、人们不想将整个源树签入版本控制。 有人要求 CCS 维护原始源文件的副本、以便原始内容不会丢失、这与您的建议类似。 但链接的文件不支持这种情况。 理想情况下、相关工程不应将链接文件用于要修改的文件。 相反、应将它们完全添加到工程中、以便在工程导入期间进行复制。 我可以通过一些其他软件包的示例看到这一点-不打算修改的源文件的链接、以及要修改的文件的非链接(文件实际上已添加到工程中)。 虽然不是很完美、但这种方法效果相当好、您只需检查项目文件夹内的源文件即可

    我知道这不是你要找的答案,但我希望它能解释这种情况。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我意识到与源的链接就是它的设计方式。  真正让我感到困扰的是项目配置文件位于 Motorware 文件夹树中、而不是您的工作区中。  这意味着、如果您重新安装 motorware、任何配置更改(如添加您自己的自定义源文件)都将丢失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="David Larson"]这意味着如果您重新安装 motorware,任何配置更改(如添加您自己的自定义源文件)都将丢失。

    同意。 任何需要自定义更改的文件都应复制到工作区中的工程文件夹中、而不是链接到 motorware 目录中的原始文件。