This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDM-BIDIR-400-12:TMDSCNCD28035ISO

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-BIDIR-400-12, TMDSCNCD28035ISO, TMDSCNCD28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/741920/ccs-tidm-bidir-400-12-tmdscncd28035iso

器件型号:TIDM-BIDIR-400-12
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD28035ISOTMDSCNCD28035

工具/软件:Code Composer Studio

你好。

我正在尝试制作 TIDM-BIDIR-400-12的原型硬件。

我从 DigiKey 购买了 TMDSCNCD28035ISO 控制卡。  

将卡连接到 PCB 板后、在 CCS 中显示了一条错误消息。

连接到目标时出错:
(错误-151 @ 0x0)
连接期间使用的 FTDI 驱动程序函数之一
返回错误状态或错误。 原因可能是一个或
更多内容:没有插入 XDS100、XDS100序列号无效、
XDS100 EEPROM 空白、FTDI 驱动程序缺失、USB 电缆故障。
使用'common/uscif'中的 xds100serial 命令行实用程序
文件夹来验证是否可以找到 XDS100。
(仿真包6.0.407.3)

我终于意识  到、在原始设计中、他们使用的是 TMDSCNCD28035、而不是 TMDSCNCD28035ISO。

但是、我想使用我购买的电路板、因此我尝试  将 USB 直接连接到 TMDSCNCD28035ISO。  

然后 CCS 显示了该消息。  

连接到目标时出错:
(错误-1015 @ 0x0)
设备未响应请求。 器件可能被锁定、或者调试探针连接

可能不可靠。 如果可能、解锁器件(例如、在复位模式下使用等待、并对电路板进行下电上电)。

如果错误仍然存在、请确认配置和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
(仿真包6.0.407.3)

我有疑问。 这些 TMDSCNCD28035和 TMDSCNCD28035ISO 具有相同的引脚功能?  

如果正确、我可以将 TMDSCNCD28035ISO 用于该原始 PCB 吗?

我不确定是否可以使用。 我想知道我是否连接 TMDSCNCD28035、它是否工作良好。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    通过查看 TMDSCNCD28035ISO 的原理图、您必须使用其内置的 XDS100、因为 JTAG 引脚不会暴露在 DIMM 连接器上。 这会阻止您使用基板上的内置 XDS100。

    第一个错误可能会有一个详细说明:是否确定已正确编程 FTDI 器件? TIDUAI7文档的第6.1.1节对此进行了说明。

    对于第二个错误、TMDSCNCD28035ISO 上的跳线可能设置不正确。 您能否仔细检查 controlCARD 随附的文档?

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔

    有关错误的参考、请在以下页面搜索错误代码(Ctrl+F):
    software-dl.ti.com/.../ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    我可以在您的帮助下进一步。

    首先、我终于意识到我无法使用 TMDSCNCD28035ISO。

    第二、正如您给出的第一个答案一样、我应该将 xds100v2驱动程序应用于 FTDI EEPROM。

    当我仔细检查这些部件时 、我发现了组件的一些焊接问题。

    现在、我遇到了一个新问题。

    我找到了名为 'AN_124_User_Guide_for_FT_PROG'的指南文档,它说,

    '检查器件和模板芯片类型是否匹配。'

    我使用了程序 I attached、 FTDI 芯片的 FT2232D-RE盘、 EEPROM 的93LC46BT-I/OT

    在本例中、我可以对该误差做什么?

    e2e.ti.com/.../xds100v2_2D00_FT_5F00_Prog_5F00_v2.2.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您报告您的调查结果。 不幸 的是、这个新错误对我来说是未知的、由于它被锁定在 FTDI 环境中(器件、编程器)、除了您在 FTDI 中找到的文档:AN_124_User_Guide_for_FT_PROG 之外、我对它的根本原因没有太多的了解。

    也许您可以联系他们、看看他们是否能够为其工具提供任何支持、或者可能会提供进一步的调试信息、以帮助发现可能的根本原因。  

    很抱歉、我不能再提供帮助了。

    此致、

    拉斐尔