This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCSTUDIO-MSP:CCS Studio v7.2安装错误

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/735429/ccs-ccstudio-msp-ccs-studio-v7-2-installation-error

器件型号:CCSTUDIO-MSP

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

     我无法在我的 Windows 10笔记本电脑上安装 CCS Studio v7.2。 显示 安装程序无法正确安装 JRE。 我已禁用防病毒功能、并已从 TI 网站下载。 我想使用 MSP430 launchpad。请建议执行所需的操作。

此致、

大维克 B.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请压缩安装目录的 install_logs 文件夹的内容、并在此处发帖。
    谢谢、
    丹麦语
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大维克、

    您是否能够通过这个过程? 如果不是、您可以提供丹麦语请求的安装日志?

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈,因此这个问题已经解决了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    谢谢、
    Ki