This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL2-570LC43:无法刷写

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-570LC43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/739244/ccs-launchxl2-570lc43-unable-to-flash

器件型号:LAUNCHXL2-570LC43

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我无法刷写 LAUNCHXL2-570LC43、当按下闪存按钮时、刷写过程失败。 我使用 xdsdfu 实用程序刷写固件。 使用"-e"可以识别该器  件、但在将模式更改为 DFU 时、器件不可见、因此我无法使用自述文件中的给定命令刷写卡。 您对此问题是否有任何解决方案?

我正在使用 Ubuntu 18和 ccs8。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库马尔

    我们这个领域的专家明天将回来,并能帮助我们完成这项工作。

    听起来您是在尝试刷写 LaunchPad 上内置的调试探针的固件。 您是要做什么、还是要将打开的应用程序闪存到 TMS570上?

    当您提到闪存按钮时、您指的是什么? 这是您要在 CCS 中按下的按钮吗? 通常、在 CCS 中、您点击 BUG 按钮、它将启动调试会话、连接到器件并为您刷写程序。 您在做什么、还是在做其他事情?

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库马尔

    请为延迟道歉;您是否仍有此问题? John 的建议是否有助于解决此问题?

    此致、
    拉斐尔