This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1642:CCS Cloud 不显示 Project Explorer 文件

Guru**** 2524470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/741784/ccs-iwr1642-ccs-cloud-not-showing-project-explorer-files

器件型号:IWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

您好、TI、

我无法访问我的云环境

当我尝试从 Project Explorer 导入任何工程时、CCS 云窗口会显示空白工作区  

如何将我的云环境设置为默认值..  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、
    您能否澄清哪些不起作用、以及您正在执行哪些具体步骤/行动?

    例如(我无法访问云环境->您的图片显示您已成功启动云 IDE、因此我不确定失败了什么)
    Project Explorer:对我来说,Project Explorer 是上图左侧带有“default -> New Folder”节点的区域,您是指 Resource Explorer 吗?

    谢谢、
    Martin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Martin、
    实际上、Resource Explorer 不会在 Cloud IDE 中打开 MSS/DSS 项目文件

    现在工作正常

    请注意、
    Rahul