This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294KCPDT:无法在 CCSV8中编辑启动配置

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/742109/ccs-tm4c1294kcpdt-unable-to-edit-launch-configurations-in-ccsv8

器件型号:TM4C1294KCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

男士、

遇到了与我遇到的类似问题。 我将项目从 CCS6.1.0 (由我的前同事创建)导入到了最近(新)安装的 CCS 8.2.0.00007中、该计算机上没有安装任何以前的版本。

在“运行-加载”下拉菜单中没有看到我的项目(始终必须更深入地选择要加载的程序...

当我打开 Project - Properties - Run/Debug Settings - New -"Code Composer Studio - Device Debugging "- OK

我可能会遇到与原始线程中所述相同的错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您到底要做什么? 我提出这个问题的原因是、对于一个 Code Composer Studio 调试会话、您只需创建一个目标配置文件并将其分配给您的项目即可。

    首次调试启动后、如果需要编辑调试配置设置、可以转到菜单 Run -> Debug Configurations 并从此处调整其设置。

    下面显示了一个涉及所有这些步骤的参考:
    software-dl.ti.com/.../ccs_debug-main.html

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔