This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28032:CCS 卡在安装 Windows10时

Guru**** 2350610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/753734/ccs-tms320f28032-ccs-stuck-at-install-windows10

器件型号:TMS320F28032

工具/软件:Code Composer Studio

为了维护我们现有的 C2000项目、我必须在新 PC 上安装 CCS、并且在安装时会出现问题  
在线或离线。 我发现其他图片有相同的问题、但没有解决此问题的方法。

PC 在 win10下运行、McAfee 在后台运行、无法禁用

错误日志存根位于:

2018年7月12日14:43:50 (GMT)- runExecWget -来自 runExecWget 的 MSG 成功:在后台继续、pid 10892。
System_WGETRC = c:/Progra~1/wget/etc/wgetrc.
SYswgetrc = c:/progra~1/wget/etc/wgetrc

2018年12月7日14:43:50 (GMT)- runExecWget - PID:10892
2018年12月7日14:43:50 (GMT)-我的-检查主题 tid000020E4
2018年7月12日14:43:50 (GMT)-::ProgressPane0 -从 setPID 10892设置 pid

我不知道该怎么办?

谢谢  

Francois

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francois、

    对于您尝试的离线安装、您可以将 ccsv8/install_logs 文件夹压缩到安装目录下、然后将其发布到此处、以便我们查看吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这是我 的 ccsv8/install_logs 文件夹的 zip 文件、我之前必须安装哪个版本的 eclipse、

    32或64位?

    此致

    Francois

    e2e.ti.com/.../8468.install_5F00_logs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francois:

    请查看%TEMP%文件夹,找到最新的 bitrock 日志文件并将其发布在此处吗?

    谢谢、

    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、丹麦人、

    请给您留言,下面是 bitrock 日志。

    我已在~8h30开始安装,并在~13:00中止安装

    此致

    Francois

    e2e.ti.com/.../bitrock_5F00_installer_5F00_13596.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、这真的很奇怪。 是否可以再次尝试下载脱机软件包? 检查软件包上的校验和以确保软件包未损坏。
    谢谢、
    丹麦语
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、丹麦人、

    我已重新加载 zip 脱机安装,文件与以前相同,CRC 为:

    标称值:CCS8.2.0.00007_win32.zip
    尾线:832452622八位位组(793 MIB)
    SHA256:F11262BFDE99A614E2B8397753B3C11A48CA8269E5C942B39CC39C96DACA65

    我尝试以 admin 身份安装它、但始终卡在同一位置。

    谢谢

    François μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人:

    我今天早上已经下载了8.30版本、并尝试安装、

    但完全停留在同一个位置……

    我再也没有想法了...

    Francois

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、丹麦人、

    您是否有其他想法、为什么安装被阻止?
    Francois 可以采取哪些措施来解决该问题?

    我们还有其他人报告了 Win 10中 CCS 安装的问题吗?

    非常感谢您的参与。

    此致、
    Mimiliano de Cristofaro
    TI 员工现场应用工程师- WEU
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francois:

    我以前没有看到过这个问题。 我会尝试两种方法:

    1.安装 Windows 更新以查看是否有用。

    2.在无人值守模式下安装。 这将在您的计算机上安装所有 CCS。 如果您只需要一个或两个产品系列、则可以使用响应文件来限制安装。

    要在无人值守模式下运行:

    --mode unattended --prefix

    请告诉我这是否适合您、或者您是否需要响应文件的语法。

    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、丹麦人、

    我已在命令提示符处启动以下命令:

    ccs_setup_8.3.0.00009.exe --mode unattended --prefix C:\Prive\soft\TI\ccs_v8\

    系统会像往常一样问我同样的问题、然后退出。 以下是日志文件:

    今天下午、我将在家(不在工厂网络上)尝试

    Francois

    e2e.ti.com/.../ccs_5F00_setup_5F00_8.3.0.00009_5F00_install.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它根本不应该向您提出任何问题。 它处于静音模式。 您能描述一下您看到的内容吗? 还是快照一下?
    谢谢
    丹麦语
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的所有人:

    我已经解决了这个问题。
    问题来自我们的代理控制。
    即使是脱机,进程 tclsh 也可以访问网络,并被我们的代理阻止。
    我删除了 Websense Forcepoint Endpoint、安装过程成功、没有任何问题。
    感谢丹麦人、马同尼亚诺的帮助。
    希望这可以帮助他人。
    此致
    Francois
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Francois、

    感谢您的更新、很高兴听到您能够解决此问题。