This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDC1000-TDC7200EVM:可以#39;t 找到名为#39;ti.targets.msp430.elf.MSP430X#39;

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/738233/ccs-tdc1000-tdc7200evm-can-t-find-the-target-named-ti-targets-msp430-elf-msp430x

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我使用的是 TDC1000-TDC7200EVM、我想通过 CCS8.2对其进行重新编程。 当我想要构建一个新项目时、我将 MSP430ware 中的 driverlib 复制到项目文件中。

但是,由于 build.cfg 的原因,项目应该使用 XDCtools。 将 XDCtools 添加到工程后、出现错误:  

在路径'C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_2_30_00_05/source;C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_2_30_00_05/kernel/tirtos/packages;C:/ti/xdctools_3_50_08_24_core_win32/xdctools_3_50_08_24_core/packages;..'中找不到名为'ti.targets.msp430.elf.MSP430X'的目标:请检查目标名称的拼写以及该路径中是否存在该目标。

我以前安装 cc32xx_sdk,但我认为它不会用于此项目。 我应该怎么做?

下面是我安装的软件:

顺便说一下、我使用 TDC1000-TDC7200EVM GUI 文件中的演示代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jiao、

    SimpleLink SDK 不支持 MSP430。 您正在尝试做什么?

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    我想连接两个板,但我不想打开或链接 MSP430项目中的 SimpleLink SDK。 CCS 会自动将路径添加到 include 文件中、因为它说工程应启用 XDCtools。 由于以下错误、我将 driverlib 从 MSP430ware 复制到了我的项目文件中:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jiao、

    解压缩固件代码并使用 Project 导入工程-> Import CCS Projects...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom。
    我想创建一个新项目、但它看起来非常困难、因此我将更改示例项目代码。
    非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jiao、

    我不会说很困难,但它需要大量的读数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jiao、
    还有其他问题吗?
    否则、请告诉我、我可以关闭此主题并验证有助于您前进的答案。

    谢谢、此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jiao、

    请注意、由于不活动、我将关闭此主题。
    如果您需要进一步的帮助或开始新的主题、请告知我们。

    谢谢、此致、
    Britta