This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:在 CCS 中查看编译警告日志?

Guru**** 2309050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/741107/ccs-view-log-of-build-warnings-in-ccs

工具/软件:Code Composer Studio

CCS 8 -如何在编译后查看所有警告的列表?  我看到一组突出显示的警告快速滚动、 可以告诉某些警告是我迫切需要详细阅读的警告、但在编译结束时、CCS 会擦除控制台、只留下如下三行内容:

(小部分

****为项目 project_zero_cc2640r2lp_app5构建配置 FlashROM_StackLibrary ****

"C:\\ti\\ccsv8\\utils\\bin\\gmake"-k -j 4 all -O
 
gmake[1]:'project_zero_cc2640r2lp_app5.out'是最新的。
(小部分
没有向后滚动、也没有明显的方法返回并查看滚动的数十个警告。 此处建议查看日志文件的另一个问题主题: (\.metadata\.plugins\org.eclipse.cdt.ui)
但当我去那里时、最后三行代码同样无用。
此外、是否有方法强制完全重建工程、而不是整个工作区、因此我只能看到当前工程的警告。
谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Heinrich、

    [引用 user="Heinrich Foltz"]此外,是否有方法强制完全重建项目,而不是整个工作区,因此我只能看到当前项目的警告。

    Project -> Clean、取消选中"Clean all projects"、选择"Build only the selected projects"

    [报价用户="Heinrich Foltz"]如何在构建后查看所有警告的列表?[/quot]

    您在谈论 View -> Console 吗?
    控制台窗口有“复制构建日志”图标。
    您是否尝试过该功能?

    请提供 CCS 版本详细信息和操作系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。  我将再次查找"复制构建日志"图标、但未看到图标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Heinrich Foltz"]

    但在构建结束时、CCS 会擦除控制台、只留下如下三行代码:

    (小部分

    ****为项目 project_zero_cc2640r2lp_app5构建配置 FlashROM_StackLibrary ****

    "C:\\ti\\ccsv8\\utils\\bin\\gmake"-k -j 4 all -O
     
    gmake[1]:'project_zero_cc2640r2lp_app5.out'是最新的。
    (小部分
    没有向后滚动、也没有明显的方法返回并查看滚动的数十个警告。

    [/报价]

    如果自上次成功构建尝试以来没有任何变化/没有任何新的构建、则 CCS 将仅报告文件是最新的、如上述消息。 在这种情况下、Rebuild 将触发项目的全新完全重建。

    此处还记录了 Tom 提供的有关在何处查找构建日志的答案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的 eklp、这解决了我的问题。