This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC26X2R1:CCS 无法从最新的 SDK 构建 Project Zero 示例

Guru**** 2529580 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/741587/ccs-launchxl-cc26x2r1-ccs-fails-to-build-project-zero-example-from-latest-sdk

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

你好!

首先、使用的工具:

CCS 8.2.0.00007 (希望是最新版本)

CC26X2 SDK 2.30.00.34

XDCtools 3.50.8.24

刚从 Resource Explorer 导入的 BLE5 Simple Peripheral 应用项目(以及子项目)

当我尝试编译工程时、编译失败、并显示以下错误消息:


正在为软件包 configPkg 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
从 package/cfg/ble_release_pem4f.cfg 配置 ble_release.xem4f ...
正在生成自定义 ROM 库 makefile ...
正在开始构建库源...
库构建失败。
tools/subdir_rules.mk:12:目标'Build-933296719-InProc '的配方失败
gmake:***[C:/Users/gosha/workspace_v8/ble5_simple_peripheral_cc26x2r1lp_app/TOOLS/src/sysbios/rom_sysbios.aem4f ]错误-1073741819
错误:xdc.cfg.SourceDir:"c:/ti/xdctools_3_50_08_24_core/packages/xdc/cfg/SourceDir.xs,第209行:xdc.cfg.SourceDir:生成的源库生成失败:退出状态= 2:
 
JS:"c:/ti/xdctools_3_50_08_24_core/packages/xdc/cfg/Main.xs、第160行:错误:配置失败!
gmake.exe:***[package/cfg/ble_release_pem4f.xdl]错误1.
gmake.exe:***删除文件`package/cfg/ble_release_pem4f.xdl'
gmake.exe:***[package/cfg/ble_release_pem4f.xdl]删除文件`package/cfg/ble_release_pem4f.h'
gmake.exe:***[package/cfg/ble_release_pem4f.xdl]删除文件`package/cfg/ble_release_pem4f.c'
JS:"c:/ti/xdctools_3_50_08_24_core/packages/xdc/tools/Cmdr.xs、第52行:错误:xdc.tools.configuro:由于先前的错误(状态= 2)、配置失败;已删除'linker.cmd'。

有人能帮我、为什么构建失败?