This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5994:新调试器 MSP-FET。 并在调试模式下从 LPM 中额外唤醒

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/754751/ccs-msp430fr5994-new-debugger-msp-fet-slow-and-causes-extra-wakes-from-lpm-in-debug-mode

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件:MSP-FET430UIFMSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、  

我刚刚将 MSP-FET430UIF 升级到了较新的 MSP-FET。   我刚才插入了它并开始使用 CCS。  

它可以工作、但看起来很慢。 我使用的是19200波特的反向通道 UART、这看起来真的很慢(在 PC 上键入与 MSP 回显/处理之间非常明显的滞后)。

此外、在调试期间、它会导致主循环中的两次运行、因为每次运行都会从中断中唤醒。 我已经确认旧的 FETUIF 调试器不会发生这种情况、并且独立运行时也不会发生这种情况。  

当使用较旧的 FETUIF 时、我使用 FTDI 串行电缆、但设置不同、响应迅速、没有问题。  

我是否应该为 MSP-FET 使用较新/不同的驱动程序?  

谢谢、

Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    我建议您通过单击 CCS 菜单上的 Help -> Check for Updates 将 CCS 更新为最新版本以及仿真器模块。 这将使您获得最新的 MSP-FET 驱动器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei、
    感谢您的建议。 我刚刚检查了更新、唯一可用的更新是:
    ARM 编译器工具16.9.9和
    MSP430编译器工具16.9.9. (曾为16.9.8)

    我已经更新了、似乎已经解决了这个问题。
    此致、
    Michael。