This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220:hx711

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/754052/ccs-cc3220-hx711

器件型号:CC3220

工具/软件:Code Composer Studio

朋友们、您好!

目前、我正在使用 cc3220和 hx7811从事秤重项目、

这是我的第一个基于 TI 的项目、我已经使用 Energia 编译器完成了该项目

但我想在 CCS 编译器中编写一个程序、但我对 CCS 有一定了解、因此任何人都可以使用 CCS 编译器帮助完成该项目、

我需要一个示例代码、我在该项目中有一些条件  

我正在测量蜂蜜重量、这样在加电/减电时不会对重量进行皮重、而这必须显示准确的重量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    快速入门指南将向您展示如何开始使用。 此外、请尝试查看适用于 CC3220的 TI Resource Explorer、以查看有关在 CCS 上使用该器件的示例、文档和教程。

    希望这对您有所帮助。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jesu'

     此文档介绍了如何使用 CCS 编译器与 CC3220配合使用、这对于已知如何使用 CCS 或使用 CCS 进行编程而言是足够的。

    但我想连接 HX711以读取重量。

    iNeed 提供了 CC3220的 hx711头文件和示例代码。

    如果您可以帮助我查找或编写项目的头文件代码、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kannannatesh、

    CC3220 SDK 不支持此第三方芯片或 TI 的示例。 您需要在互联网上搜索源代码示例并根据数据表自行实现对 CC3220的支持。

    看起来这个芯片使用某种串行接口。 数据表(第8页)中的 C 语言示例。 搜索 Arduino 驱动程序并使用此代码作为创建自己的 CC3220代码的背景可能是合理的。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、
    我会尝试这个、