This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR4133:无法在 Mac Mojave 上安装 Code Composer Studio V8

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/739897/ccs-msp430fr4133-cannot-install-code-composer-studio-v8-on-mac-mojave

器件型号:MSP430FR4133
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我遇到了在 Mac Book Pro 上安装 CSS 的问题。

我只需单击 xx.app、就会显示错误消息、如↓

此外、我还尝试了 TI wiki{processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS}}上的安装说明

在 CCS8.2.0.00007_OSX 文件中输入"xattr -r -d com.apple.quarantine CCS_setup_8.2.0.00007.app"

但什么也不会发生、有人可以帮助我吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    在"允许从以下位置下载应用程序"下、您对安全设置有何要求:

    在您投入太多时间之前需要注意的一点是、我们在 Mojave 上的 MSP-FET 存在问题。  您可以正常构建、但无法刷写器件。  已开发修复程序、我们正在进行部署。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    设置如下。 感谢您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您检查文件上的信息时、它是否显示为应用程序:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它显示相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以检查可执行文件设置?

    我找到了这个线程
    superuser.com/.../the-application-someapp-app-can-t-be-opened

    您应该能够打开一个终端、转到 CCS 下载的位置。
    然后运行 chmod +x ccs_setup_8.2.0.00007.app/Contents/MacOS/*

    不确定为什么会发生这种情况。 如果使用了不同的解压缩实用程序或在 Dock 内运行 MacOS、我发现出现了这种情况。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

     很不错! 谢谢!

    此致、
    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒!