This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430F5419A:编译器/MSP430F5419A/CCSv4

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/753720/compiler-msp430f5419a-compiler-msp430f5419a-ccsv4

器件型号:MSP430F5419A

工具/软件:TI C/C++编译器

我遇到了编译器 v3.3.3和 CCSv4.2.3的问题、如果我将"优化级别"更改为现有3以外的任何内容、则会出现链接器错误、如所示:

未定义的首次引用
符号
------ --------
I_LSR ./Msg.obj

错误:未解析的符号仍然存在
错误:链接期间遇到错误;未生成"ELD.OUT"

 


 

如果我打开这个旧的旧旧工程并将其保留原样(优化级别= 3)、则编译良好。 我确实希望暂时关闭优化以进行一些调试。

感谢您的任何建议、

ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道发生了什么。  但我有一个很好的猜测。  如果猜对了、解决方案是重新安装编译器。

    此错误...

    [引用 user="snuk">未定义的首次引用
    符号
    ------ --------
    I_LSR ./Msg.obj[/quot]

    (笑声) 意味着模块 Msg.obj (可能是从 Msg.c 构建的)会调用一个名为 I_LSR 的函数、但该函数不存在于编译中使用的任何其他目标模块或库中。   

    函数 I_LSR 执行逻辑右移。  这是 C 表达式 unsigned_value >> count 的计算。  使用--opt_level=3进行编译时,该表达式会以某种方式进行优化,或以内联方式执行。  在较低的优化级别、调用 RTS 例程 I_LSR 来计算表达式。   

    编译器 RTS 库在名为 lsr16.obj (由 lsr16.asm 构建)的模块中提供函数 I_LSR。  我不知道为什么您的 RTS 库没有它。  我认为担心这种情况的发生是没有道理的。  重新安装编译器将修复它。

    [引用 user="snuk"]我遇到了编译器 v3.3.3和 CCSv4.2.3的问题

    这些工具已使用了大约8年。  我不确定是否可以再更新它们。  但我认为值得一试。  您的编译器安装在类似于...的位置。

    C:\ti\ccsv4\tools\compiler\msp430_3.3.3

    将此目录重命名为其他目录。  然后按照文章 Compiler Releases 第一部分中的说明安装编译器版本3.3.3。  忽略有关免费下载的部件。  版本3.3.3不以这种方式提供。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 George 提供的信息、

    当我最初安装 CCSv4时、我有编译器 v3.3.2、这给了我这个问题。 在发布此问题之前、我已将编译器更新为 v3.3.3、但仍有相同的错误。 因此、不确定升级到 v3.3.3是否是这方面的解决方案。

    编辑1:刚刚查看了 ti 文件夹、除了 C:\ti\ccsv4\license、我没有看到任何其他内容。 没有工具文件夹。 不确定编译器的驻留位置!

    编辑2:在一个位发生后、它实际上位于 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\ccsv4\tools\compiler\MSP430 Code Generation Tools 3.3.3... 无论如何、这是一个新更新的编译器、它是在几天前发布的、我仍然遇到链接器错误。

    编辑3:我通过在"MSP430 Linker/File Search Path"中设置库的相应搜索路径来解决该错误、该路径在我们的旧旧旧工程中被损坏。

    此致、

    ED