This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR4133:无法在 Mac OS High Sierra 上安装 Code Composer Studio V8

Guru**** 2964200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/737922/ccs-msp430fr4133-cannot-install-code-composer-studio-v8-on-mac-os-high-sierra

器件型号:MSP430FR4133

工具/软件:Code Composer Studio

你好

从官方网站下载 CCS V8后、我在运行 CCS V8时遇到问题。 我从 Mac 收到以下消息:

无法打开应用程序“CCS_setup_8.2.0.00007.app”。


有人知道问题是什么吗????

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    我在 High Sierra 上下载和运行安装程序时没有任何问题。

    当我运行安装程序时、我会收到此提示、然后选择"Open"。

    是否可以有阻止从互联网下载的运行应用程序的安全设置?  例如、在 Mac 上、"允许从下载应用程序"的设置是否可以是"应用商店"。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    穆罕默德

    您是否能够通过这个过程?

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在网上发现下载的应用程序上的可执行权限丢失的一些问题。 我在该线程的末尾有一些指令、您可以使用这些指令来修复它。

    e2e.ti.com/.../739897

    此致、
    John