This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:Optimizer Assistant 不能与 TMS570配合使用

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/753718/ccs-codecomposer-optimizer-assistant-don-t-work-with-tms570

器件型号:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

快速问题、优化器助手是否可用于 TMS570? 如果是、如何打开它?
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    米歇尔

    优化器助手可用于 TMS570。 如果您转至查看菜单、请选择"Optimizer Assistant"。 但是、目前 CCSv8.2中存在一个问题、即无法正确改变编译的每次迭代的优化设置、这意味着您不会获得任何有意义的数据。 您最终得到一个包含所有相同值的图。 我不确定您使用的 CCS 是哪个版本。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是8.2。 正如您提到的、所有值都是相同的。 这就是为什么我认为此功能不适用于 Hercules 的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此修复程序不会将其放入 CCSv8.3中、因为它已完成并正在等待发布。 它应该在2月上旬的 CCSv9.0中

    此致、
    John