This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C129XNCZAD:堆栈使用报告已冻结 CCS

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/737598/ccs-tm4c129xnczad-stack-usage-report-has-ccs-frozen

器件型号:TM4C129XNCZAD

工具/软件:Code Composer Studio

我在 CCS 中意外选择了"Stack View"(堆栈视图)(2天前! )、CCS 已完全冻结。  这与 CCS 8一起使用(...有些情况下、无法再检查)。  取消按钮呈灰色显示、因此我无法取消它。  我离开了这家酒店,第二天早上它还在运行。  我终止了任务并重新启动了 CCS、它会返回到它的位置... "正在加载堆栈使用情况"、取消按钮呈灰色显示。

如果 TI-RTOS 项目文件会有所不同、则该文件位于该文件上。

堆栈使用应该做什么?它记录在哪里?  实际上、我只是在寻找与 db 的 backtrace 命令类似的内容、因此我可以了解程序 偶尔遇到_abort 时的执行情况

如何阻止这种欺骗行为、以便我可以恢复工作?

稍后-

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    这听起来像是一个已知问题 CCSIDE-3348、当"Stack Usage"视图处理大型输出文件时、CCS 也会出现此问题。

    应在 CCSv8.2.0中对其进行寻址。 如果您不在该版本上、您可以尝试一下吗?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈,因此这个问题已经解决了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    谢谢、
    Ki