This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:无法识别地址(0x20002000)的 CIO 缓冲器中的无效 CIO 命令(8)。 请检查器件和程序存储器映射。

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/738482/ccs-invalid-cio-command-8-in-the-cio-buffer-at-address-0x20002000-was-not-recognized-please-check-the-device-and-program-memory-maps

工具/软件:Code Composer Studio

我有一个类似的问题:当我连接目标(核心2) ,而不是核心0、1和3时

无法识别地址(0x8BA7DE48)的 CIO 缓冲器中的无效 CIO 命令(0)。 请检查器件和程序存储器映射。

我正在使用版本:8.2.0.00007、目标为 TCI6618。

然后,我收到以下消息:

abort() at exit.c:99 0x12821C0 (abort 不包含帧信息)

Philippe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philippe、
    您引用的主题对要检查的内容有一些好的建议。 此外、对于 TCI6618等多核器件、该误差在处理多核器件的共享存储器时很常见。 还要确保内核之间不共享 CIO 缓冲器(标签为 CIO_buffer)、或者您已采取适当措施来保护对这种环境的访问。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈,因此这个问题已经解决了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    谢谢、
    Ki