This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] CCS/AM5728:将 exe 项目更改为静态库

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/753375/faq-ccs-am5728-changing-an-exe-project-to-a-static-library

器件型号:AM5728

工具/软件:Code Composer Studio

我有一个 TI 测试应用、现在我想将其用作新静态库的基础。 如果我创建一个新的静态库工程并开始从原始测试 exe 工程中添加文件和代码、我会遇到大量编译错误。 这意味着我必须逐位将所有 exe 项目设置复制到静态库设置,直到消除所有错误。 这将非常乏味。 在我看来、如果我复制了 exe 项目并将其名称和项目类型更改为静态库、我将会有更轻松的时间。 删除代码更容易、而不必更改编译器和链接器路径。 但我在论坛上看到有人在2012年提出了类似的问题。 答案是、更改项目类型将会非常困难。 我想知道 CCS 在过去6年中是否发生了变化、这可能会使更改项目类型变得更容易。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Kenneth Demers"]答案是更改项目类型会太困难。 我想知道 CCS 在过去6年中是否发生了变化、这可能会使更改项目类型变得更容易。

    仍然无法将工程类型从可执行文件更改为静态库。

    但是、为了更轻松地移动设置、您可以从现有工程中复制整个选项列表并将其粘贴到新工程中。

    例如、您可以从此处所示的位置获取编译器选项列表。 复制它们、然后在新项目中转到相同的位置、单击"Edit Flags"按钮并粘贴选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢-这将会有帮助!!!